| [データフラッシュ・エミュレーション設定]タブ【IECUBE】 | 
[データフラッシュ・エミュレーション設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。
 
(1)  [データフラッシュ・エミュレーション]
(2)  [書き込み時間設定]
(3)  [マクロ・サービス・エラー]
[各カテゴリの説明]
データフラッシュ・エミュレーション機能に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
データフラッシュ・エミュレーションを行う | 
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。 | 
| 
デフォルト | 
いいえ | 
| 
変更方法 | 
ドロップダウン・リストによる選択 | 
| 
指定可能値 | 
はい | 
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用します。 | 
| 
いいえ | 
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用しません。 | 
データフラッシュ・メモリへの書き込み時間に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
データフラッシュ・メモリへの書き込み時間 | 
データフラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間のシミュレート値を選択します。 | 
| 
デフォルト | 
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数 | 
| 
変更方法 | 
ドロップダウン・リストによる選択 | 
| 
指定可能値 | 
リトライなし | 
リトライ回数を0とし,遅延時間=0(書き込み時間最速)とします。 | 
| 
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数 | 
使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。 | 
| 
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数 | 
使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。 | 
| 
リトライ回数最大 | 
リトライ回数を最大とし,遅延時間を最大(書き込み時間最長)とします。 | 
| 
書き込み対象アドレス | 
書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。 | 
| 
デフォルト | 
F1000 | 
| 
変更方法 | 
キーボードからの直接入力 | 
| 
指定可能値 | 
0xF1000~0xFFFFFの16進数 | 
| 
書き込み対象アドレスのマスク値 | 
書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。 | 
| 
デフォルト | 
0 | 
| 
変更方法 | 
キーボードからの直接入力 | 
| 
指定可能値 | 
0x0~0xFFFFFの16進数 | 
データフラッシュ・マクロ・サービスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
このカテゴリ内の各プロパティを設定することにより,通常のエミュレーションでは返ることのないエラー値を強制的に返すことができます。
| 
マクロ・サービス・エラー 
  | 
エミュレートを行うデータフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを選択します。発生させるエラーの種類は,サブプロパティとして4パターン([0]/[1]/[2]/[3])まで指定することができます。 | 
| 
発生させるエラー 
(サブプロパティ) 
  | 
発生させるエラーの種類を指定します。 | 
| 
デフォルト | 
エラーを発生させない | 
| 
変更方法 | 
ドロップダウン・リストによる選択 | 
| 
指定可能値 | 
エラーを発生させない | 
| 
FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す | 
| 
FlashWrite で書き込みエラーを返す | 
| 
FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す | 
| 
エラー対象のアドレス 
(サブプロパティ) | 
エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内のアドレスを指定します。 
なお,このプロパティは,[発生させるエラー]サブプロパティにおいて[エラーを発生させない]以外を指定した場合のみ表示されます。 | 
| 
デフォルト | 
F1000 | 
| 
変更方法 | 
キーボードからの直接入力 | 
| 
指定可能値 | 
0xF1000~0xFFFFFの16進数 | 
| 
アドレスのマスク値 
(サブプロパティ) | 
エラーを発生させるアドレスのマスク値を指定します。 
なお,このプロパティは,[発生させるエラー]サブプロパティにおいて[エラーを発生させない]以外を指定した場合のみ表示されます。 | 
| 
デフォルト | 
0 | 
| 
変更方法 | 
キーボードからの直接入力 | 
| 
指定可能値 | 
0x0~0xFFFFFの16進数 |