Everything
2.7.2.3 PC値を変更してから実行する

カレントPC値を任意のアドレスに強制的に変更したのち,プログラムを実行します。

この操作を行うには,まず,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,プログラムの実行を開始したい行/命令にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの[PCをここに設定]を選択します(カレントPC値が現在キャレットのある行/命令のアドレスに変更されます)。

次に,「2.7.2.2 現在のアドレスから実行する」で示した,いずれかの実行方法を行います。