入出力パネル ウインドウの接続部品の一つであるプルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報の設定,変更を行います。
この接続部品の設定方法は他の部品とは異なり,このダイアログで全端子の接続情報を一括管理します。
図 A.86 | プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
入出力パネル ウインドウにフォーカスがある状態で次のいずれか
- |
ボタンのクリック
|
- | [部品]メニュー→[プルアップ/プルダウン設定...]の選択 |
[各エリアの説明]
端子名
|
プルアップ/プルダウン抵抗と接続できる端子名を表示します。
|
Pull Up/Pull Down
|
端子の接続状態を表示します。
|
Pull Up
|
プルアップ抵抗接続状態を示します。
|
Pull Down
|
プルダウン抵抗接続状態を示します。
|
-
|
プルアップ抵抗/プルダウン抵抗未接続状態を示します(デフォルト)。
|
ボタン
|
プルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報を変更します。
|
プルアップ
|
選択した端子をプルアップ抵抗と接続します。
接続すると“Pull Up”が表示されます。
|
プルダウン
|
選択した端子をプルダウン抵抗と接続します。
接続すると“Pull Down”が表示されます。
|
解除
|
選択した端子の接続状態を解除します。
解除が完了すると“-”が表示されます。
|
[機能ボタン]
|
|
OK
|
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定を無視し,このダイアログをクローズします。
|