2.5.2.2
ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する
ダウンロードするファイル(ヘキサ・フォーマット(*.hex)/モトローラSフォーマット(*.mot)/バイナリ・データ・フォーマット(*.bin))を追加する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[追加]ボタンをクリックすると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの最終行に空欄の項目(“-”)が表示されます。
(2) | 追加するダウンロード・ファイルのプロパティ設定 |
[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアにおいて,追加するダウンロード・ファイルの選択とダウンロード条件を設定します。
表示される各項目において,次の設定を行ってください。
設定を完了すると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリア内の空欄の項目に,ここで指定したファイル名が反映されます。
|
ファイル
|
追加するダウンロード・ファイル(ヘキサ・フォーマット(*.hex)/モトローラSフォーマット(*.mot)/バイナリ・データ・フォーマット(*.bin))を指定します(最大指定文字数:259文字)。
|
|
デフォルト
|
空欄
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力,またはこのプロパティを選択すると右端に表示される[...]ボタンのクリックによりオープンするダウンロードするファイルを選択 ダイアログによる指定
|
|
指定可能値
|
「表 2.2 ダウンロード可能なファイル形式」参照
|
|
ファイルの種類
|
追加するダウンロード・ファイルのファイル形式を指定します。
ここでは,[ヘキサ・ファイル],[S レコード・ファイル]または[バイナリ・データ・ファイル]を選択します。
|
|
デフォルト
|
ロード・モジュール・ファイル
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
次のいずれか
|
|
オフセット
|
この項目は,ダウンロードするファイルがヘキサ・フォーマット(*.hex)/モトローラSフォーマット(*.mot)の場合のみ表示されます。
指定したファイルのダウンロードを開始するアドレスからのオフセット値を指定します。
|
|
デフォルト
|
0
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFFの16進数
|
|
開始アドレス
|
この項目は,ダウンロードするファイルがバイナリ・データ・フォーマット(*.bin)の場合のみ表示されます。指定したファイルをダウンロードする開始アドレスを指定します。
|
|
デフォルト
|
0
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFFFFの16進数
|
備考 | オブジェクト情報,およびシンボル情報をダウンロードするか否かの指定は,ダウンロードするファイルの種類がロード・モジュール・ファイルの場合のみ行うことができます。 |
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアでの表示順序が,ダウンロードの際の実行順序となります。
順序を変更する場合は[↓]/[↑]ボタンで変更してください。
このダイアログでの設定を有効とし,指定したファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内に追加したファイル名とダウンロード条件が表示されます)。