Everything

CurrentConsumptionInfo


消費電流データの情報(debugger.CurrentConsumption.Get関数の戻り値)を保持します。【RL78(周辺機能シミュレーション対応デバイス)】【シミュレータ】

[型]

class CurrentConsumptionInfo:
        Max = 0
        Average = 0
        Count = 0
        ModuleNames = []

[変数]

変数

説明

Max

最大電流値(uA)が格納されます。

Average

平均電流値(uA)が格納されます。

Count

消費電流データの数が格納されます。

ModuleNames

計測した周辺モジュールがリストで格納されます。

[詳細説明]

-

CurrentConsumptionInfoはclass形式になっており,debugger.CurrentConsumption.Get関数を実行した場合に戻り値として渡されます。

[使用例]

>>>ci = debugger.CurrentConsumption.Get()
Max = 120.20, Average = 30.20
>>>print ci.Max
120.20
>>>print ci.Count
3020
>>>