Everything

project.GetFunctionList


アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を表示します。

[指定形式]

project.GetFunctionList(fileName = "")

[引数]

引数

説明

fileName

関数の一覧を表示するファイルをフルパスで指定します(デフォルト:指定なし)。

[戻り値]

関数情報の一覧(詳細はFunctionInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を,以下の形式で表示します。

関数名 戻り値の型 開始アドレス 終了アドレス ファイル名

-

fileNameを指定した場合,指定したファイルに含まれる関数のみを表示します。

-

fileNameを指定しない場合は,すべての関数を表示します。

注意

この関数は,プログラム解析の関数一覧に表示している情報を使用しています。

[使用例]

>>>project.GetFunctionList()
func1 int 0x00200 0x00224 C:\project\src\test1.c
func2 int 0x00225 0x002ff C:\project\src\test2.c
>>>project.GetFunctionList("C:/project/src/test1.c")
func1 int 0x00200 0x00224 C:\project\src\test1.c
>>>