build.File
指定したファイルのビルドを行います。
[指定形式]
build.File(fileName, rebuild = False, waitBuild = True)
[引数]
引数
説明
fileName
ビルドするファイルを指定します。
rebuild
指定したファイルをリビルドするかどうかを指定します。
True :指定したファイルをリビルドします。
False :指定したファイルをビルドします(デフォルト)。
waitBuild
ビルドが完了するまで待つかどうかを指定します。
True :ビルドが完了するまで待ちます(デフォルト)。
False :ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。
[戻り値]
-
waitBuildに“True”を指定した場合
ビルドが成功した場合 : True
ビルドが失敗した場合 : False
waitBuildに“False”を指定した場合
ビルドの実行開始に成功した場合 : True
ビルドの実行開始に失敗した場合 : False
[詳細説明]
fileNameで指定したファイルのビルドを行います。
rebuildに“True”を指定した場合は,指定したファイルをリビルドします。
waitBuildに“False”を指定した場合は,ビルドが完了するのを待たずに,プロンプトを返します。
ビルドの完了後にbuild.BuildCompletedイベントが発行されます。
[使用例]
>>>build.File("C:/test/test.c")
True
>>>