common.GetOutputPanel
出力 パネルの内容を表示します。
[指定形式]
common.GetOutputPanel()
[引数]
なし
[戻り値]
出力 パネルに表示している文字列
[詳細説明]
-
出力 パネルに表示している文字列を表示します。
[使用例]
>>> common.OutputPanel("------ Start ----- ")
True
>>> com = common.GetOutputPanel()
------ Start -----
>>> print com