Everything

debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode


ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定/参照します。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode = recordingMode

[設定]

設定

説明

recordingMode

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

TraceMode.FullBreak

記録メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。

TraceMode.FullStop

記録メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。

TraceMode.NonStop

記録メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。

[参照]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作の設定値

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定/参照します。

[使用例]

>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
NonStop
>>>debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode = TraceMode.FullStop
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
FullStop
>>>