複数行のテキストの入力,編集を行います。
| 
図 A.13 | テキスト編集 ダイアログ(呼び出し元がプレースホルダに対応している場合) | 
| 
図 A.14 | テキスト編集 ダイアログ(呼び出し元がプレースホルダに対応していない場合) | 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | プロパティ パネルにおいて,本ダイアログに対応しているプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック | 
[各エリアの説明]
複数行のテキストの編集を行います。
デフォルトでは,本ダイアログの呼び出し元の内容を反映します。
| 
備考 | 入力可能な行数は500行まで,文字数は500文字までです。ただし,上限値は本ダイアログの呼び出し元によって異なります。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。
 | 
|  |  | 
| 
呼び出し元で指定している最大文字数文字を越える文字を指定できません。制限を越えた行頭のかっこ内に今の文字数を表示しました。 | 
入力した文字列の文字数が,呼び出し元で指定している最大文字数を越えています。 | 
本ダイアログの呼び出し元に指定可能なプレースホルダの一覧を表示します(昇順)。
行をダブルクリックすると,プレースホルダの前後に“%”を付加して[テキスト]に表示します。
プレースホルダを表示します。
プレースホルダの置換後の文字列を表示します。
プレースホルダの説明を表示します。
| 
備考 | 指定可能なプレースホルダは,本ダイアログの呼び出し元によって異なります。具体的なプレースホルダについては,呼び出し元の説明を参照してください。
 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
OK | 
入力したテキストを本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスに反映し,本ダイアログをクローズします。 | 
| 
キャンセル | 
入力したテキストを本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスに反映せずに,本ダイアログをクローズします。 | 
| 
ヘルプ | 
本ダイアログのヘルプを表示します。 |