プロパティ パネルの[ビルド]カテゴリの[プロジェクトのクリーン時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(2) クリーン実行時のコマンドの設定」参照)を実行したのち,同カテゴリの[プロジェクトのビルド時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(1) ビルド実行時のコマンドの設定」参照)を実行し,ビルド対象のすべてのファイルのビルドを行います。
プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「E.4.3 ビルド対象プロジェクトを設定する」参照)に設定しているコマンドを実行することができます。
プロジェクトに属するすべてのデバッグ専用プロジェクトに設定しているコマンドを実行します。
リビルドの実行は,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順で行います。 |
プロジェクトに,デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトが含まれている場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるリビルドを実行します(リビルド機能についての詳細は,「2.8.2 すべてのファイルのビルドを実行する」を参照してください)。 |
対象デバッグ専用プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをリビルド]を選択してください。
![](ProjectOperation_Jpn-597.gif)