[テキスト・エディタ - エンコーディング]カテゴリ
|
全般に関わる設定のうち,テキスト・エディタに関連した設定を行います。
図 A.54 | オプション ダイアログ([テキスト・エディタ - エンコーディング]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
テキスト・エディタにおいて,エンコーディングに関連した設定を行います。
|
ファイルの読み込み時にエンコードの自動判別機能を有効にします(デフォルト)。
|
|
ファイルの読み込み時にエンコードの自動判別機能を無効にします。
|
(b) | [自動判別できなかった場合はデフォルトのエンコードを優先する] |
本項目は,[エンコードの自動判別]チェック・ボックスにチェックが付いている場合にのみ有効となります。
|
自動判別できなかった場合,デフォルトのエンコードを優先します。
|
|
自動判別できなかった場合,デフォルトのエンコードを優先しません(デフォルト)。
|
備考 | 自動判別で期待したエンコードにならない場合,本オプションを切り替えると改善することがあります。 |
エディタ パネル内で新規ファイルを作成する場合,およびエンコードの自動判別を無効にした場合に必要なデフォルトのファイル・エンコーディング用のオプションです。また,開こうとしているファイルのエンコーディングが検出できないタイプまたは現在エディタ パネルでサポートされていないタイプである場合にも,このオプションを使用すると便利です。
設定するエンコードをドロップダウン・リストにより選択します。
ドロップダウン・リストの項目は,次の順番で表示されます。
ただし,同じエンコード名,および現在のOSが対応していないエンコード名は表示されません。
- | 現在のロケールでよく使用されているエンコード名
(例:ロケールが日本の場合) |
- | 日本語 (JIS 1 バイト カタカナ可 - SO/SI) |
- | 現在のOSが対応する上記以外のエンコード名(アルファベット順) |
注意 1. | テキスト・エディタでエンコードを変えて保存する場合は,編集中のファイルの[ファイル]メニューの[ファイル名の保存設定...]から設定してください。[デフォルトのエンコード]はその設定を制御しません。 |
注意 2. | ビルドにおけるエンコードの設定を行う場合は,ビルド・ツールのプロパティを設定してください。[デフォルトのエンコード]はその設定を制御しません。 |
|
|
CC-RH
|
[コンパイル・オプション]タブ,または[個別コンパイル・オプション]タブの[文字コード]カテゴリの[文字コード]プロパティ
|
[アセンブル・オプション]タブ,または[個別アセンブル・オプション]タブの[文字コード]カテゴリの[文字コード]プロパティ
|
CC-RX
|
[コンパイル・オプション]タブ,[個別コンパイル・オプション(C)]タブ,または[個別コンパイル・オプション(C++)]タブの[ソース]カテゴリの[入力プログラムの文字コード]プロパティ
|
[コンパイル・オプション]タブ,[個別コンパイル・オプション(C)]タブ,または[個別コンパイル・オプション(C++)]タブの[オブジェクト]カテゴリの[出力アセンブリ言語ファイルの文字コード]プロパティ
|
[アセンブル・オプション]タブ,または[個別アセンブル・オプション]タブの[ソース]カテゴリの[入力プログラムの文字コード]プロパティ
|
CC-RL
|
[コンパイル・オプション]タブ,または[個別コンパイル・オプション]タブの[文字コード]カテゴリの[文字コード]プロパティ
|
[アセンブル・オプション]タブ,または[個別アセンブル・オプション]タブの[文字コード]カテゴリの[文字コード]プロパティ
|
(2) ボタン・エリア
初期値に戻す
|
現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|