ライセンス・マネージャの,その他のオプションについて説明します。
ライセンス・マネージャ ウインドウで,[オプション]ボタンをクリックします。
ライセンス・マネージャのオプション ダイアログがオープンします。
チェックありの場合は,ログ・ファイルにライセンスの使用状況を記録します。チェックなしの場合はログ・ファイルを保存しません。
[参照]ボタンをクリックすると,フォルダ選択 ダイアログでフォルダを指定できます。
ログ・ファイル名は,"FloatingLicense.xxx.log"(xxxは3桁の数値)という形式になります。3MB毎にファイル名の数値部分を変更してログを記録します。
ログ・ファイルの最大サイズを指定します。最大サイズに到達した直後のログを記録するときに,最も古いログ・ファイルを削除してファイル・サイズを本設定のサイズ以内に保ちます。
チェックありの場合は,プログラムの内部動作も記録します。チェックなしの状態では,クライアントからの要求とその応答のみ記録します。