Everything

2. 4. 5  実行遷移表示の拡大/縮小

解析結果 パネルでは,解析情報図エリアの処理プログラムの実行遷移状況,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示する解析情報を拡大/縮小することができます。
解析情報図エリアに表示する解析情報の拡大/縮小は,実行遷移表示の拡大/縮小スライダーの移動,または実行遷移表示の拡大ボタン実行遷移表示の縮小ボタンを押下することで行います。
図2―7  実行遷移表示の拡大