Everything
Everything
top
RI78V4 環境
解析編
機 能
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
2. 2 リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
解析情報(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況など)を表示するための
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
をオープンします。
なお,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
のオープンは,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[タスク・アナライザ1],または[タスク・アナライザ2]を選択することにより行います。
図2―1 リアルタイムOSタスク・アナライザ パネル
備考
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
は,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[タスク・アナライザ1]を選択,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[タスク・アナライザ2]を選択することにより,最大2個までオープンすることができます。
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
概 要
次のトピックスへ
トレース開始イベントの設定
目次
概 要
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
トレース開始イベントの設定
解析結果 パネルのオープン
解析情報のクリア
解析情報の保存
解析情報の復元