Everything
2.4.5 レジスタ・モードを変更する

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[共通オプション]タブを選択します。

[レジスタ・モード]カテゴリの[レジスタ・モード]プロパティで,レジスタ・モードを変更してください。

図 2.27

[レジスタ・モード]プロパティ

 

以下のレジスタ・モードを選択することができます。

レジスタ・モード

作業用レジスタ

レジスタ変数用レジスタ

32レジスタ・モード(オプション指定なし)

r10~r19

r20~r29

22レジスタ・モード(-Xreg_mode=22)

r10~r14

r25~r29

汎用レジスタ・モード(-Xreg_mode=common)

r10~r14

r25~r29

備考

レジスタ・モードについての詳細は,「CC-RH コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。