ユーザ・ライブラリの追加は,プロパティ,またはプロジェクト・ツリーで行います。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択します。
ユーザ・ライブラリの追加は,[ライブラリ]カテゴリの[使用するライブラリ・ファイル]プロパティで行います。

[...]ボタンをクリックすると,パス編集 ダイアログがオープンします。

[パス(1行につき1つのパス)]にライブラリ・ファイル(パスを含む)を1行に1つずつ入力します。
[OK]ボタンをクリックすると,入力したライブラリ・ファイルがサブプロパティとして表示されます。

ライブラリ・ファイルの変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリの[使用するライブラリ・ファイル]プロパティでも,同様に設定することができます。 |
プロジェクト・ツリーへのライブラリ・ファイルの追加は,既存のファイルを追加 ダイアログから行います。
または,プロジェクト・ツリーにライブラリ・ファイルをドロップすることでも行うことができます。
プロジェクト・ツリーで追加した場合,ビルド時にロード・モジュールとのタイムスタンプ比較の対象となり,追加されたライブラリ・ファイルが更新された時には,リンク処理が実行されます。