Everything

r_csigm_callback_error


通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,通信エラー割り込みに対応した割り込み処理r_csigm_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    r_csigm_callback_error ( uint8_t err_type );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t err_type;

通信エラー割り込みの発生要因

0000x0x1B: オーバラン・エラー

0000x01xB: パリティ・エラー

000010xxB: データ整合性チェック・エラー

[戻り値]

なし