Everything

R_DFE_Set_SoftwareData


対象フィルタに処理データを設定します。

[指定形式]

void    R_DFE_Set_SoftwareData ( uint8_t tag, int16_t const data );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t tag;

割り当てるチャネルタグ

I

int16_t const data;

ソフトウェア入力データ

[戻り値]

なし