Everything
Everything
top
RH850 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
DTS
R_DTS_Suspend
R_DTS_Suspend
DTS転送を一時停止します。
[指定形式]
void R_DTS_Suspend ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_DTS_Create_UserInit
次のトピックスへ
R_DTS_Resume
目次
R_DTS_Create
R_DTS_Create_UserInit
R_DTS_Suspend
R_DTS_Resume
R_DTS_All_Stop
R_DTSx_y_Stop_Interrupt
R_DTSm_Create
R_DTSm_Start
R_DTSm_Stop
R_DTSm_Set_SoftwareTrigger
R_DTSm_Suspend
R_DTSm_Resume
R_DTSm_Create_UserInit
r_dtsx_y_transfer_match_interrupt
r_dtsx_y_transfer_completion_interrupt