Everything

R_OSTMm_Set_CompareValue


インターバルタイマモードの場合,ダウンカウンタの開始値を設定します。

フリーランニングコンペアモードの場合,コンペア値を設定します。

[指定形式]

void    R_OSTMm_Set_CompareValue ( uint32_t value );

備考

mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t value;

ダウンカウンタの開始値またはコンペア値

[戻り値]

なし