#include "r_cg_macrodriver.h" #include "r_cg_rtc.h" void R_RTC_Set_AlarmValue ( rtc_alarm_value_t alarm_val ); |
typedef struct { uint8_t alarmwm; /* 分 */ uint8_t alarmwh; /* 時 */ uint8_t alarmww; /* 曜日 */ } rtc_alarm_value_t; |
以下に,構成メンバalarmwmの各ビットに対する意味を示します。

以下に,構成メンバalarmwhの各ビットに対する意味を示します。
なお,ビット5は,リアルタイム・クロックが12時間制の場合,以下の意味となります。

以下に,構成メンバalarmwwの各ビットに対する意味を示します。