Everything

R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth


タイマのパルス幅を測定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth ( uint32_t * width );

備考

nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * width;

パルス幅を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし