アラーム割り込み(ALM)の発生条件を設定すると伴に、アラーム割り込み(ALM)の検出を許可します。(バイナリカウントモード)
[指定形式]
void
R_RTC_Set_BinaryAlarm ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val
);
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
uint32_t
alarm_enable; |
比較フラグ
0x0
:比較を行わない
0x1
:比較を行う |
|
I |
uint32_t
alarm_val; |
バイナリカウント値 |
[戻り値]
なし