Everything

cre_dtq

acre_dtq

概要
データ・キューの生成
C言語形式
 ER      cre_dtq ( ID dtqid, T_CDTQ *pk_cdtq );
 ER_ID   acre_dtq ( T_CDTQ *pk_cdtq );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      dtqid;
データ・キューのID
I
 T_CDTQ  *pk_cdtq;
データ・キュー生成情報を格納した領域へのポインタ

【 データ・キュー生成情報T_CDTQの構造 】
 typedef struct  t_cdtq {
         ATR     dtqatr;         /*データ・キュー属性*/
         UINT    dtqcnt;         /*データ・キュー領域の容量(データの個数)*/
         VP      dtq;            /*データ・キュー領域の先頭アドレス*/
 } T_CDTQ;

機能
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
cre_dtqは,指定されたdtqidのデータ・キューをpk_cdtqで指定された内容で生成します。acre_dtqはpk_cdtqで指定された内容でデータ・キューを生成し,生成したデータ・キューIDを返します。
1 ) データ・キュー属性(dtqatr
dtqatrには以下を指定できます。
   dtqatr := ( TA_TFIFO || TA_TPRI )
- TA_TFIFO(= 0x0000)
データ・キューの送信待ちキューの順序をFIFO順とします。
- TA_TPRI(= 0x0001)
データ・キューの送信待ちキューの順序をタスクの現在優先度順とします。ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順です。
備考 データ・キューの受信待ちキューはFIFO順です。
2 ) データ・キュー領域の容量(dtqcnt),データ・キュー領域の先頭アドレス(dtq
アプリケーション側で,TSZ_DTQ(dtqcnt)バイトのデータ・キュー領域を確保し,その先頭アドレスをdtqに指定します。
また,dtqcntに0を指定することもできます。この場合,データ・キューにデータを蓄えておくことはできないため,送信側と受信側の先に実行した方が待ち状態になり,他方が行われた時点で待ちが解除される,つまり送信側と受信側が完全に同期した動作となります。なお,dtqcntが0の場合は,dtqは無視されます。
備考1 TSZ_DTQマクロについては,「18.3.2 データ・キュー関連」を参照してください。
備考2 RI600PXは,データ・キュー領域に関するアクセス権については何も関知しません。通常は,データ・キュー領域はメモリ・オブジェクト以外でかつユーザ・スタック以外の領域に作成してください。メモリ・オブジェクト内にデータ・キュー領域を作成した場合は,そのメモリ・オブジェクトへのオペランド・ライト・アクセスが許可されたタスクが,誤ってデータ・キュー領域を書き換えてしまう危険があります。
備考3 μITRON4.0仕様には,dtqにNULLを指定することでRI600PXがデータ・キュー領域を割り当てる機能がありますが,本サービス・コールはこの機能をサポートしていません。
戻り値
マクロ
数値
意味

正の値
acre_dtqの正常終了(生成されたデータ・キューID)
E_OK
0
cre_dtqの正常終了
E_RSATR
-11
予約属性
- dtqatrのbit0以外のビットが1
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- pk_cdtq == NULL
- dtqcnt > 65535
- dtqcnt != 0かつdtq + TSZ_DTQ(dtqcnt) > 0x100000000
E_ID
-18
不正ID番号(cre_dtqのみ)
- dtqid≦0
- dtqid > VTMAX_DTQ
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからのpk_cdtqが示す領域に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。
E_OACV
-27
オブジェクト・アクセス違反
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
E_NOMEM
-33
メモリ不足
- dtqcnt != 0かつdtq == NULL
E_NOID
-34
空きIDなし(acre_dtqのみ)
E_OBJ
-41
オブジェクト状態不正(cre_dtqのみ)
- dtqidのデータ・キューが存在する。