Everything

cre_mbf

acre_mbf

概要
メッセージ・バッファの生成
C言語形式
 ER      cre_mbf ( ID mbfid, T_CMBF *pk_cmbf );
 ER_ID   acre_mbf ( T_CMBF *pk_cmbf );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbfid;
メッセージ・バッファのID
I
 T_CMBF  *pk_cmbf;
メッセージ・バッファ生成情報を格納した領域へのポインタ

【 メッセージ・バッファ生成情報T_CMBFの構造 】
 typedef struct  t_cmbf {
         ATR     mbfatr;         /*メッセージ・バッファ属性*/
         UINT    maxmsz;         /*メッセージの最大サイズ(バイト数)*/
         SIZE    mbfsz;          /*メッセージ・バッファ領域のサイズ(バイト数)*/
         VP      mbf;            /*メッセージ・バッファ領域の先頭アドレス*/
 } T_CMBF;

機能
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
cre_mbfは,指定されたmbfidのメッセージ・バッファをpk_cmbfで指定された内容で生成します。acre_mbfはpk_cmbfで指定された内容でメッセージ・バッファを生成し,生成したメッセージ・バッファIDを返します。
1 ) メッセージ・バッファ属性(mbfatr)
mbfatrにはTA_TFIFOのみを指定できます。
- TA_TFIFO(= 0x0000)
メッセージ・バッファの送信待ちキューの順序をFIFO順とします。
備考 メッセージ・バッファの受信待ちキューはFIFO順です。
2 ) メッセージの最大サイズ(maxmsz)
このメッセージ・バッファに送信するメッセージの最大サイズを指定します。rcv_mbf,prcv_mbf,およびtrcv_mbfで指定するメッセージ受信領域は,このサイズ以上でなければなりません。
3 ) メッセージ・バッファ領域のサイズ(mbfsz),メッセージ・バッファ領域の先頭アドレス(mbf)
アプリケーション側で,mbfszバイトのメッセージ・バッファ領域を確保し,その先頭アドレスをmbfに指定します。
また,mbfszに0を指定することもできます。この場合,メッセージ・バッファにメッセージを蓄えておくことはできないため,送信側と受信側の先に実行した方が待ち状態になり,他方が行われた時点で待ちが解除される,つまり送信側と受信側が完全に同期した動作となります。なお,mbfszが0の場合は,mbfは無視されます。
備考1 RI600PXは,メッセージ・バッファ領域に関するアクセス権については何も関知しません。通常は,メッセージ・バッファ領域はメモリ・オブジェクト以外でかつユーザ・スタック以外の領域に作成してください。メモリ・オブジェクト内にメッセージ・バッファ領域を作成した場合は,そのメモリ・オブジェクトへのオペランド・ライト・アクセスが許可されたタスクが,誤ってメッセージ・バッファ領域を書き換えてしまう危険があります。
備考2 μITRON4.0仕様には,mbfにNULLを指定することでRI600PXがメッセージ・バッファ領域を割り当てる機能がありますが,本サービス・コールはこの機能をサポートしていません。
戻り値
マクロ
数値
意味
-
正の値
acre_mbfの正常終了(生成されたメッセージ・バッファID)
E_OK
0
cre_mbfの正常終了
E_RSATR
-11
予約属性
- mbfatr != TA_TFIFO
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- pk_cmbf == NULL
- maxmsz == 0,maxmsz > 65528
- 0 < mbfsz < 8,mbfsz > 65532
- mbfsz== 0かつmbf + mbfsz > 0x100000000
- mbfsz== 0かつmbfsz < maxmsz + VTSZ_MBFTBL
E_ID
-18
不正ID番号(cre_mbfのみ)
- mbfid≦0
- mbfid > VTMAX_MBF
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからのpk_cmbfが示す領域に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。
E_OACV
-27
オブジェクト・アクセス違反
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
E_NOMEM
-33
メモリ不足
- mbfsz != 0かつmbf == NULL
E_NOID
-34
空きIDなし(acre_mbfのみ)
E_OBJ
-41
オブジェクト状態不正(cre_mbfのみ)
- mbfidのメッセージ・バッファが存在する。