Everything

rel_wai

irel_wai

概要
WAITING状態の強制解除
C言語形式
 ER      rel_wai ( ID tskid );
 ER      irel_wai ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(slp_tsk,wai_semなど)の戻り値としてE_RLWAIを返します。
備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
備考2 本サービス・コールでは,SUSPENDED状態の解除は行われません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid≦0
- tskid > VTMAX_TSK
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからirel_waiを発行した。
- 非タスクからrel_waiを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(rel_waiのみ)
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_OBJ
-41
オブジェクト状態エラー
- 対象タスクが,WAITING状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- tskidのタスクが存在しない。