Everything

frsm_tsk

ifrsm_tsk

概要
SUSPENDED状態の強制解除
C言語形式
 ER      frsm_tsk ( ID tskid );
 ER      ifrsm_tsk ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。
備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
備考2 RI600V4では,サスペンド要求のネストはできません。このため,本サービス・コールはrsm_tsk,irsm_tskとまったく同じ処理を行います。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid≦0
- tskid>VTMAX_TSK
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからifrsm_tskを発行した。
- 非タスクからfrsm_tskを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_OBJ
-41
オブジェクト状態エラー
- 対象タスクがSUSPENDED状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない。