-
get_ims
iget_ims
-
ER get_ims ( IMASK *p_imask );
ER iget_ims ( IMASK *p_imask );
PSWレジスタのIPLビット値を,
p_imaskで指定された領域に格納します。
備考1 本サービス・コールでは,コンテキスト・エラーは検出されません。
備考2 コンパイラが提供する以下の組み込み関数を使用すると,本サービス・コールよりも高速にPSWレジスタのIPLビット値を取得することができます。組み込み関数の詳細は,「CubeSuite+ RXコーディング編」を参照してください。
- get_ipl() :PSWレジスタのIPLビットの参照