Everything

prcv_mbx

iprcv_mbx

概要
メッセージの受信(ポーリング)
C言語形式
 ER      prcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg );
 ER      iprcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID
O
 T_MSG   **ppk_msg;
メッセージの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

【 TA_MFIFO属性用メッセージT_MSGの構造 】
 typedef struct  {
         VP   *msghead;       /*RI600V4管理領域*/
 } T_MSG;

【 TA_MPRI属性用メッセージT_MSG_PRIの構造 】
 typedef struct  {
         T_MSG   msgque;      /* メッセージヘッダ*/
         PRI     msgpri;      /* メッセージ優先度 */
 } T_MSG_PRI;

機能
mbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mbxid≦0
- mbxid>VTMAX_MBX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからiprcv_mbxを発行した場合,および非タスクからprcv_mbxを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_TMOUT
-50
ポーリング失敗