Everything

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。
図A-3  プロパティ パネル
ここでは,次の項目について説明しています。
[オープン方法]
- プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択
備考 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等を選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。
[各エリアの説明]
1 ) 対象名エリア
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているノードの名称を表示します。
複数のノードを選択している場合,本エリアは空欄となります。
2 ) 詳細情報表示/変更エリア
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているリアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等の詳細情報を,カテゴリ別のリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
マークは,そのカテゴリ内に含まれているすべての項目が展開表示されていることを示し,また, マークは,カテゴリ内の項目が折りたたみ表示されていることを示します。展開/折りたたみ表示の切り替えは,このマークのクリック,またはカテゴリ名のダブルクリックにより行うことができます。
カテゴリ,およびそれに含まれる項目の表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
3 ) プロパティの説明エリア
詳細情報表示/変更エリアで選択したカテゴリや項目の簡単な説明を表示します。
4 ) タブ選択エリア
タブを選択することにより,詳細情報を表示するカテゴリが切り替わります。
本パネルには,次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください)。
- プロジェクト・ツリー パネルでリアルタイムOSノードを選択している場合
- プロジェクト・ツリー パネルでシステム・コンフィギュレーション・ファイルを選択している場合
- [ファイル情報]タブ
- プロジェクト・ツリー パネルでリアルタイムOS生成ファイル・ノード,リアルタイムOS関連ファイル・ノードを選択している場合
- [カテゴリ情報]タブ
- プロジェクト・ツリー パネルでシステム情報テーブル・ファイルsit.s,エントリ・ファイルentry.sを選択している場合
- [ビルド設定]タブ
- [個別アセンブル・オプション]タブ
- [ファイル情報]タブ
- プロジェクト・ツリー パネルでシステム情報ヘッダ・ファイルkernel_id.hを選択している場合
- [ファイル情報]タブ
- プロジェクト・ツリー パネルでトレース情報ファイルtrcinf.cを選択している場合
- [ビルド設定]タブ
- [個別コンパイル・オプション]タブ
- [ファイル情報]タブ
備考1 [ファイル情報]タブ,[カテゴリ情報]タブ,[ビルド設定]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブ,[個別コンパイル・オプション]タブについての詳細は,「CS+ RH850 ビルド編」を参照してください。
備考2 プロジェクト・ツリー パネルで複数の構成要素を選択している場合は,その構成要素に共通するタブのみ表示されます。プロパティの値の変更は,選択している複数の構成要素に共通に反映されます。