Everything

ref_tst

iref_tst

概要
タスク基本情報の参照
C言語形式
 ER      ref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );
 ER      iref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID
O
 T_RTST  *pk_rtst;
タスク基本情報を格納する領域へのポインタ

【 タスク基本情報T_RTSTの構造 】
 typedef struct  t_rtst {
         STAT    tskstat;        /*現在状態*/
         STAT    tskwait;        /*待ち要因*/
 } T_RTST;

機能
tskidで指定されたタスクのタスク基本情報(現在状態,待ち要因)をpk_rtstで指定された領域に格納します。
タスク情報のうち,現在状態,待ち要因のみを参照したい場合に使用します。
取得する情報が少ないのでref_tsk,iref_tskより高速に応答します。
備考 タスク基本情報T_RTSTについての詳細は,「15.2.2 タスク基本情報」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- tskid<0x0
- tskid>生成されているタスクの最大ID
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象タスクが生成されていない