Everything
1.4 ライセンスについて

コンパイラのライセンスは,ライセンス・マネージャにより管理します。

ご使用のライセンスに応じて,standard版,またはprofessional版として動作します。

standard版とprofessional版については「1.5 standard版とprofessional版について」を参照してください。

ライセンスが確認できない場合には,無償評価版として動作します。

無償評価版については「1.6 無償評価版について」を参照してください。

ライセンスおよびライセンス・マネージャの詳細は,ライセンス・マネージャのユーザーズマニュアルを参照してください。

CC-RH V1.05 以降では,ライセンス・マネージャはV2.00以降のバージョンをご使用ください。

RH850 G4コア向けの開発を行う場合は,CC-RH V2以降のライセンスをご使用ください。