指定したコア向けのオブジェクトを生成することを指定します。
[指定形式]
G3M向けオブジェクトを生成します。
[詳細説明]
- | コアcore向けのオブジェクトを生成することを指定します。 |
|
g3m
|
G3M向けオブジェクトを生成します。
|
|
g3k
|
G3K向けオブジェクトを生成します。
|
|
g3mh
|
G3MH向けオブジェクトを生成します。 【V1.02.00以降】
|
|
g3kh
|
G3KH向けオブジェクトを生成します。 【V1.03.00以降】
|
|
g4mh
|
G4MH向けオブジェクトを生成します。 【V2.00.00以降】
|
- | 本オプションを複数回指定した場合,最後の指定が有効になります。 |