Everything

 

-STRip


ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。

[指定形式]

-STRip

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。

-

デバッグ情報を削除する前のファイルは,“ファイル名.abk ”という名前のファイルにバックアップします。

-

本オプションを指定した場合,入力ファイルと出力ファイルは1対1対応になります。

[使用例]

-

file1.abs,file2.abs,file3.absのデバッグ情報を削除し,それぞれfile1.abs,file2.abs,file3.absに出力します。デバッグ情報を削除する前のファイルは,file1.abk,file2.abk,file3.abkにバックアップします。

<コマンド・ライン>

>rlink -subcommand=sub.txt

 

<サブコマンド・ファイルsub.txt>

-input=file1.abs file2.abs file3.abs
-strip

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は無効となります。