jr
-
デバイスのjr命令は次の形式です。
JR disp22
JR disp32
asrhでは,上記に加えて,次の形式も指定できます。
jr22 disp22
jr32 disp32
jrは,-Xasm_far_jumpオプションを指定しない場合はdisp22,指定した場合はdisp32と解釈されます。
jr22,jr32は,常に固定のdisp幅で出力したい場合に指定します。これらは-Xasm_far_jumpオプションの影響をうけません。