リンクの処理において,各出力セクションの先頭アドレス,各出力セクションの終端を越える最初のアドレス値を値として持つ予約シンボルを生成します。ユーザがこれらの予約シンボルと同名のシンボルを定義した場合,最適化リンカは定義されたシンボルを用い,独自に生成することはしません。
セクションの先頭アドレス値を値として持つ予約シンボルとして,次の2種類のシンボルが用いられます。
セクションの終端を越える最初のアドレス値を値として持つ予約シンボルとして,次の2種類のシンボルが用いられます。
例えば,実行形式ファイル中に.textセクションと,FOO.constセクションの2つが存在する場合,次の8個の特殊シンボルを生成します。