Everything
7.2 ヘッダ・ファイル

CC-RHでライブラリを使用するときに必要となるヘッダ・ファイルの一覧は次のとおりです。

なお,各ファイルにはマクロ定義,関数宣言が記述されています。

表 7.2

ヘッダ・ファイル

ファイル名

概要

assert.h

プログラム診断機能のためのヘッダ・ファイル

ctype.h

文字の変換,分類のためのヘッダ・ファイル

errno.h

エラー条件の報告のためのヘッダ・ファイル

float.h

浮動小数点表現,浮動小数点演算のためのヘッダ・ファイル

half.h 【V1.05.00以降】

半精度浮動小数点表現のためのヘッダ・ファイル

limits.h

整数の数量的限界のためのヘッダ・ファイル

math.h

数学計算のためのヘッダ・ファイル

mathf.h

数学計算のためのヘッダ・ファイル(C90規格規定外の単精度形式の数学関数の宣言とマクロの定義)

setjmp.h

非局所分岐のためのヘッダ・ファイル

stdarg.h

可変個の引数を持つ関数をサポートするためのヘッダ・ファイル

stddef.h

共通の定義のためのヘッダ・ファイル

stdio.h

標準入出力のためのヘッダ・ファイル

stdlib.h

標準ユーティリティのためのヘッダ・ファイル

string.h

メモリ操作,文字列操作のためのヘッダ・ファイル

iso646.h 【V1.07.00以降】

代替つづりマクロのためのヘッダ・ファイル

stdbool.h 【V1.07.00以降】

論理型と論理値のためのヘッダ・ファイル

stdint.h 【V1.07.00以降】

指定した幅の整数型のためのヘッダ・ファイル

_h_c_lib.h

初期設定用ルーチンのためのヘッダ・ファイル