英大文字から英小文字変換(引数が英大文字以外のときそのまま)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int tolower(int c);
[戻り値]
cに対してisupperが真となる場合,それに対応してislowerが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。
[詳細説明]
大文字の英字を対応する小文字の英字に変換し,他の文字はすべてそのままにするマクロです。
cがEOF~255の範囲の整数の場合にのみ定義されています。“#undef tolower”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。