Everything
A.3.1 初期値なし変数を定義する

初期値なし変数領域を確保するには,初期値なしセクション中で,.ds疑似命令を使用します。

[ラベル:]  .ds     サイズ

 

他ファイルからも参照可能にするには,そのラベルを.public疑似命令で宣言する必要があります。

.public ラベル名

 

例

初期値なし変数定義

        .dseg   sbss
        .public _val0           ;_val0を他ファイルから参照可能にします
        .public _val1           ;_val1を他ファイルから参照可能にします
        .public _val2           ;_val2を他ファイルから参照可能にします
        .align  4               ;_val0 を4バイト整列します
_val0:
        .ds      4              ;val0は4バイトの領域を確保します
_val1:
        .ds      2              ;val1は2バイトの領域を確保します
_val2:
        .ds      1              ;val2は1バイトの領域を確保します