Everything

-U


-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロの定義を解除します。

[指定形式]

-U[△]name[,name]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロを解除します。

-

ソース・ファイルの前に,#undef nameを記述するのと同等です。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

本オプションでは,#define name defの記述による定義は解除できません。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

同じプリプロセッサ・マクロに対して,本オプションと-Dオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロtestの定義を解除します。

>ccrl -D TEST=XTEST -U TEST -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c