-change_message【V1.06以降】
メッセージレベルを変更します。
[指定形式]
-change_message=error[={num|num1-num2}[, ...]]
-
省略時解釈
メッセージレベルを変更しません。
[詳細説明]
指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。 本オプションが対象とするメッセージ番号は,W0510000~W0549999です。
num,num1,num2には,メッセージ番号の下位5桁を指定します。 存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。
メッセージ番号を省略した場合は,すべてのメッセージ番号を指定したとみなします。
num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。
本オプションを複数指定した場合は,すべての指定が有効になります。