Everything

-cref


静的解析情報ファイルを出力します。

[指定形式]

-cref=path

 

-

省略時解釈

静的解析情報ファイルを出力しません。

[詳細説明]

-

コンパイル途中に生成される静的解析情報ファイルの保存先をpathに指定します。

-

pathに存在するフォルダ名を指定した場合は,フォルダpathに,Cソース・ファイル名の拡張子を“.cref”で置き換えたファイル名で静的解析情報ファイルを保存します。

-

pathに存在するファイル名を指定した場合,および存在しないフォルダ名,またはファイル名を指定した場合,出力する静的解析情報ファイルが1つの場合は,pathというファイル名で保存します。
出力する静的解析情報ファイルが複数の場合は,エラーとなります。

-

=pathを省略した場合は,エラーとなります。

-

ソース・ファイルとして同じ名前のファイル(異なるフォルダにある場合を含む)を複数指定した場合は,警告を出力して,最後に指定したソース・ファイルに対する静的解析情報ファイルのみを保存します。

[使用例]

-

静的解析情報ファイルをファイル名info.crefで出力します。

>ccrl -cref=info.cref -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c