Everything

-ignore_files_misra 【Professional版のみ】


MISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外のファイルを指定します。

[指定形式]

-ignore_files_misra=file[,file]...

 

-

省略時解釈

すべてのCソース・ファイルをチェック対象とします。

[詳細説明]

-

fileで指定したファイルをMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外とします。

-

本オプションは,-misra2004または-misra2012オプション指定時のみ有効です。

-misra2004または-misra2012オプションを指定しない場合は,警告を出力し本オプションを無視します。

[使用例]

-

sample.hをMISRA-C:2004ルールによるソース・チェックの対象外とします。

>ccrl -misra2004=all -ignore_files_misra=sample.h -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c

[注意]

-

本オプションをStandard版コンパイラで指定するとエラーとなります。