アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。
[指定形式]
コンパイル・ドライバが設定したアセンブラ・オプションのみをアセンブラに渡します。
[詳細説明]
- | アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルfileで指定します。 |
- | 本オプションを複数指定した場合は,すべてのサブコマンド・ファイルを有効とします。 |
[使用例]
- | アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルcommand_asm.txtで指定します。 |
>ccrl -asmcmd=command_asm.txt -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf
|