-defineオプションによるアセンブラ・シンボルの定義を解除します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | -defineオプションによるアセンブラのユーザ定義シンボルnameの定義を解除します。 |
- | 本オプションでは,name .EQU defの記述による定義は解除できません。 |
- | 本オプションと-defineオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。 |
[使用例]
- | -defineオプションによるアセンブラ・シンボルtestの定義を解除します。 |
>asrl -define=test -dev=dr5f100pj.dvf main.asm -undefine=test
|