-include
インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。
[指定形式]
-include=path[,path]...
-
省略時解釈
なし
[詳細説明]
$INCLUDE制御命令,および$BINCLUDE制御命令でインクルード・ファイル名をパスなし,または相対パスで指定した場合に,インクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。 インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。
<1>
本オプションで指定したフォルダ
<2>
$INCLUDE制御命令,または$BINCLUDE制御命令が記述されたソース・ファイルのあるフォルダ
<3>
カレント・フォルダ(asrlを起動したフォルダ)
pathを省略した場合は,エラーとなります。
[使用例]
インクルード・ファイルをフォルダD:\include,D:\src,カレント・フォルダの順で検索します。
>asrl -include=D:\include -dev=dr5f100pj.dvf D:\src\main.asm