-SYmbol_forbid 【V1.02 以降】
未参照シンボル削除最適化を抑止します。
[指定形式]
-SYmbol_forbid=symbol-name[,symbol-name]...
-
省略時解釈
未参照シンボル削除最適化を抑止しません。
[詳細説明]
[使用例]
_funcシンボルへの最適化を抑止します。
>rlink a.obj b.obj -optimize -symbol_forbid=_func
[備考]
本オプションは,最適化を使用しないリンク処理では無効です。