-STACk
スタック情報ファイルを出力します。
[指定形式]
-
省略時解釈
なし
[詳細説明]
ファイル名は,“出力ファイル名.sni”となります。
[使用例]
スタック情報ファイルc.sniを出力します。
>rlink a.obj b.obj -output=c.abs -stack
[備考]
本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,および-stripオプションを指定した場合は無効となります。