Everything
2.6.4 オプション間の依存関係

以下のオプションは,ほかの特定のオプションにより動作が変わります。

-preprocess

-Pオプションと同時に指定しない場合,無効となります。

このとき,警告を出力しません。

-o

-P,-S,-cオプションと同時に指定した場合,生成ファイルの種別は,それぞれプリプロセス処理済みファイル/アセンブリ・ソース・ファイル/オブジェクト・ファイルとなります。

-g

-Oオプションと同時に指定した場合,最適化の影響でデバッグ情報がソース行ごとに出ないなどがあります。

-Oinline_level

-merge_filesオプションと同時に指定した場合,可能ならファイル間インライン展開を行います。